Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
波形/函数发生器
生成可信赖的波形
利用 PathWave BenchVue 软件加快产品开发
学习如何使用 PathWave BenchVue 软件提高产品测试效率,加快将产品推向市场。
所建即所得的波形生成功能
我们的函数发生器可提供您所需要的标准信号和功能特性——调制、扫描和猝发脉冲等。 无论您的工作有多么复杂,它都能让您迅速、灵活地完成工作。
Trueform 函数发生器提供了出色的信号保真度,因此您可以生成契合需求的波形,满足充满挑战性的测量需求。 通过测量,您可以信心十足地查看设计的真实特性,而不受波形发生器特性的影响。
改善测试结果,缩短测试时间
当今的函数发生器在功能方面远远超出了过去的产品。 了解如何在实验室中运用五种高级波形功能来改善测试结果并缩短测试时间。
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
特色资源
函数发生器常见问题解答
函数发生器是一种电子测试设备,可为被测器件(DUT)生成多种标准波形,例如正弦波、方波、斜波或锯齿波。 在电路设计和电路板中,测试通常需要使用可控信号来仿真常规操作。 测试物理系统和传感器通常需要稳定可靠的信号,这些信号的电压最低只有几微伏,最高可能有几十伏甚至更高。
通过提供激励信号或已知的输入信号,我们能够观察器件在不同条件下做出的反应。 被测器件展现出来的特性是否符合预期? 在性能崩溃之前它有怎样的容忍度?
您可以将已知的正常信号输入被测器件并监测输出,从而评测被测器件的性能。 波形发生器的输出必须纯净且稳定,应当能代表器件的最终应用将会使用的真实信号。
Trueform 波形生成技术是 Keysight 33600A 和 33500B 系列 Trueform 波形发生器独有的一项技术。 Keysight Trueform 技术代表了波形生成技术的又一次飞跃,为您提供两全其美的结果:它的成本与 DDS技术相当,但却能像 PPC 技术一样提供可预测的低噪声波形,不会跳过任何一个波形点。
它的优势包括:
超低的抖动
Trueform 函数/任意波形发生器的抖动低至 1 ps,具有出色的边沿稳定度。 您甚至可以使用它们来充当系统时钟,用于计时和触发其他仪器。 得益于更良好的抖动性能,您可以更准确地定位边沿,这有助于减少电路设计中的时序误差。
超低的谐波失真
Trueform 波形发生器的总谐波失真仅为 0.03%,保真度是其他是德科技发生器的 5 倍。 纯净的无杂散信号不会带来噪声或伪影。 在测量过程中,您看到的是纯粹的设计特征,而不是波形发生器的特征。
无混叠
使用 Trueform 任意波形功能可以定义各种形状和长度的波形。 按照指定的采样率回放信号,不会错过对器件可靠性至关重要的瞬时异常。 Trueform 不会错过任何点,也不会产生混叠。
Keysight PathWave BenchVue 软件包含和托管各种应用软件。 BenchVue 应用软件可帮助您控制测试仪器,简化测试过程。
PathWave BenchVue 软件让您能够连接和控制型号越来越多的是德科技仪器,并从这些仪器捕获数据。 大多数函数发生器都配有 PC 应用软件,可以连接到电脑。 使用软件通常可以更简单地连接和控制仪器以及自动运行仪器测试序列,避免在测试台上进行测试时的许多问题。
用于波形发生器的 PathWave BenchVue 软件提供了功能齐全的波形创建软件。 这些软件使工程师能够充分利用信号生成功能,快速简便地创建自定义波形。
PathWave BenchVue 软件是一款 PC 应用软件,它提供了简单易用的创建工具,例如公式编辑器以及波形计算和绘图工具,您可以使用这些工具创建自定义信号。 即插即用功能允许您将仪器连接到电脑,便可立即开始通过 BenchVue 软件控制该仪器。
打开 BenchVue 并连接到波形发生器时,您将会看到波形发生器的图形仪器控制窗口。 通过这个图形用户界面,您可以选择适合的参数来设置常规的正弦波、方波、斜波、脉冲、三角波、噪声、PRBS 和直流波形。
同相正交调制(IQ 调制)是通信应用中使用的主要调制方案。 它之所以受欢迎,是因为它能高效利用带宽,满足这个数据量急剧增长的世界对带宽越来越迫切的需求。 使用仿真的 IQ 信号进行测试非常重要,因为设计人员在充斥干扰的频谱中总是会面临带宽不足的困境。
例如,设计人员需要测试其设计的极限性能,从而确保它们在真实环境中能够正常运行。 为此,他们必须首先生成一个理想信号来测试设计的理想性能。 因此,他们必须生成一个高品质的已知纯净信号。
他们可以通过调整两个通道之间的增益平衡以及每个通道的幅度偏移来仿真非理想的 IQ 信号。 他们甚至可以调整偏移,以皮秒级分辨率及时移动 I 或 Q 基带信号。 某些函数发生器支持您执行更先进的调制,将噪声、随机抖动或确定性抖动添加到信号中。
波形排序让您能够创建多个配置好的波形,它们包含多个公共分段。 排序让您能够使用尽量少的仪器存储器容量构建复杂的长波形。 通过波形排序,您可以根据需要在信号的不同位置重放短一些的波形,从而节省存储容量。
很多测试需要较长的波形存储记录。 所需的记录长度最终可能会超过可用的波形存储器容量。 排序是一种增加信号长度的方法。 在排序过程中,不同的波形分段按照用户定义的顺序重复播放(或逐一播放)。
如果想要创建更高效的工作流程来生成任意信号,工程师可以使用波形排序来建立任意波形信号库。 然后,他们可以将信号重组为一个序列,从而产生新的信号。
需要帮助或遇到问题?