ict测试系统——30 年多年来始终享誉业界

是德科技在线测试(ICT)解决方案秉承创新精神,为您提供先进和强大的技术,帮助您从容应对未来的电路板测试挑战。 我们 30 多年来一直专心耕耘 ICT 领域,积累了丰富的专业技术,如今仍在继续创新,保护您的产品投资,让您购买的早期惠普和安捷伦产品也能发挥余热!

5G、物联网(IoT)以及汽车和能源行业的电子制造商目前面临的是一个高度复杂、全球互联的制造环境。 随着制造业务的发展,他们需要测试系统既能提供高吞吐量,也能获得一致和可重复的测试结果,使他们能够充分发挥工业 4.0 时代“智慧工厂”环境的优势。

是德科技为电子制造商提供了先进的电路板测试解决方案,为他们轻松解决当今复杂印刷电路组件遇到的各种印刷电路板组件(PCBA)测试接入和覆盖范围问题。 我们要告诉您一个好消息!我们推出了一款非常强大的在线和离线测试仪 i3070,它具有更快的硅钉和边界扫描功能,测试速度最多可以提升 40%,另外还推出了是德科技第一款 20 核并行测试仪 i7090

Keysight i3070 系列 6 ICT测试解决方案支持多种 PCBA 尺寸,适用于 IoT(物联网)、5G 以及汽车和能源等应用。 i3070 的独特设计可以尽量减少寄生电容的不良影响,增强抗串扰能力,消除杂散信号耦合,从而获得高度一致且可重复的测量结果。

无论是因为 PCBA 日益小型化,测试人员很难接触到其上的高速或大功率器件加以测试,还是随着柔性 PCBx 日益流行,其自身特性带来了一系列挑战,您都可以将是德科技当作可靠的合作伙伴,帮助您在从设计到制造的整个过程中进行电路板和功能测试

获奖的电路板测试系统解决方案

探索我们备受认可的获奖电路板测试系解决方案,以其创新和卓越性能而闻名。了解为何行业专家和客户都选择我们的尖端技术和无与伦比的质量。

Keysight i7090 大规模并行电路板测试系统

这是全球首个支持多达 20 个核心的大规模并行电路板测试系统,可同时在多个印刷电路板组件(PCBA)上并行执行测试。工程师可以同时测试多个待测单元(UUT),而无需多个系统。这降低了扩展和基础设施成本,并释放了宝贵的测试空间。此外,它配备了一个 FCT 机架和用于 FCT 扩展的测试资源,以及一个用于数字文本扩展的新的 129 节点混合卡。

x1149 边界扫描分析仪

 Keysight 的 x1149 边界扫描分析仪是一种强大的工具,用于对其 PCBAs 进行结构测试,如开路和短路测试。它还可对设备进行系统内编程,如现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)。用于测试 IC 之间的互连,消除了物理探针的需求。最新的 x1149 2.0 边界扫描分析仪符合 IEEE 1149.1-2013 标准,并解锁了新的测试功能,包括寄存器助记符、IC 复位控制、电源域支持等等。

VA Award 2022 Plaque
SbS Excellence Gold Award

查找适合您的产品系列

正常运行时间支持与服务

正常运行时间支持与服务

是德为您提供专业化、本地化的正常运行支持和端到端的全程服务,帮助您在制造过程中解决实际遇到的各种挑战。

自动化 ICT 系统

自动化 ICT 系统

Keysight i1000 在线测试(ICT)系统是一款具有数字测试功能的低成本在线测试解决方案。

i1000 在线测试仪

i1000 在线测试仪

是德科技 Medalist i1000 在线测试仪(ICT)是一款低成本的在线测试解决方案,在保持其原有低成本夹具解决方案的同时,近期又新增加了数字测试功能。

在线测试 > i3070 系统

在线测试 > i3070 系统

Keysight i3070 在线测试(ICT)系统久经验证,不仅能够使测试吞吐量提高 20%,同时还提供更广泛的测试范围和更可靠的稳健性。

3070AF ICT i3070 附件

3070AF ICT i3070 附件

查看 i3070 ICT 测试夹具附件,包括夹具套件和非矢量测试附件等等,还可便捷地选择附件/零件并索取快速报价。

x1149 边界扫描分析仪

x1149 边界扫描分析仪

新型 x1149 边界扫描分析仪是一款以 IEEE 1149.x 标准为基础、融合了 JTAG 科技公司强大的边界扫描技术精心打造的电气结构测试工具。

i7090 大规模并行电路板测试系统

i7090 大规模并行电路板测试系统

i7090 电路板测试系统是是德科技首款大规模并行电路板测试系统,它支持多达 20 个内核,可以对多个 PCBA 执行并行电路板测试。

nanoVTEP 非矢量测试应用软件

nanoVTEP 非矢量测试应用软件

是德科技非矢量测试解决方案配有微型放大器,有助于提高测试覆盖率。 占用面积减少 60%,所需测试空间更小。

应用程序卡闪存编程应用软件

应用程序卡闪存编程应用软件

应用程序卡允许您插入自己定制的电子器件,从而于在线测试(ICT)过程中实现附加功能测试或其他功能。现在,您可以使用 Medalist i3070 系列 5 应用程序卡上的高性能在系统闪存编程(ISP)功能进行快速编程。

查看所有系列

查看所有系列

使用合适的工具提高您的测试能力

是德科技电路板测试系统软件功能丰富,专为 PCBA 制造测试而设计。 这些工具可以确保在产品生命周期的所有阶段(从设计到原型制作、NPI 和量产)可以成功完成边界扫描。

DFT 分析工具

x1149 软件自带 DFT 分析工具。 这款工具有助于深入洞察 PCBA 上的可测试性设计(DFT)在确保高测试覆盖率方面的贡献。 以下是这个应用软件的链接。

Keysight x1149 边界扫描分析仪软件版本

 

ICT 测试软件

ICT 是生产线中最常用的电路板制造测试。 如需了解您可以达到多高的测试覆盖率,请点击下面的链接下载 i3070 ICT 软件。

Keysight i3070 软件版本

Transform university engineering lab

在线测试(ICT)系统特色资源

查看所有资源

查看所有资源

Frequently Asked Questions About In-Circuit Test (ICT)

ICT测试是印刷电路板(PCB)的关键性能和质量评估方法。ICT 在检测制造故障方面发挥重要作用,例如短路、断路、不规则电阻、意外电容等其他可能影响最终电子产品最佳功能的差异。在各种 PCB 测试方法中,ICT测试提供了关键的测试能力,帮助制造商验证其组件和单元的功能,确保与产品规格和能力相符。

边界扫描测试,或称联合测试行动组(JTAG)测试,在电子设计和制造中至关重要。边界扫描使得能够对数字组件进行功能检查,包括集成电路(IC)、可编程逻辑器件(FPGA)和 PCB。边界扫描过程应用测试模式并观察相应的响应,有效地指出故障、短路、断路和其他潜在缺陷。

ICT测试覆盖率表示在线路测试系统能够有效测试 PCB 上的组件和电路的百分比。更高的覆盖率确保对板的完整性和功能的更全面评估。

ICT测试的优势包括在组件级别准确定位故障,同时跨多个点进行测试,并迅速准确评估复杂的 PCB。

需要帮助或遇到问题?