尋找感興趣的產品?
是德科技股份有限公司網站用戶服務條款
請注意:在使用本網站之前,請仔細閱讀本網站條款(以下稱為「本條款」)。當您每次進入與使用本網站及本網站上的任何資資料時,表示您同意是德得於任何時間修改本條款的規定。若您不同意本條款的規定,請勿使用本網站,並請勿下載任何資料。
網站使用:是德科技股份有限公司(以下稱為「是德」)授權給您在您的組織中,僅限基於非商業目的查閱及下載本網站(以下稱為「本網站」)上的資料,以取得、使用及支援是德的產品與服務,但前提是您必須在資料的任何複本上,保留原始資料中所包含的所有著作權及其他財產權須知。您不得以任何方式更改、重製、公開展示、演出或散佈本網站上的資料,或是基於任何公開或商業目的而使用。根據本條款規定的目的,禁止基於任何用途而將上述資料使用於任何其他網站或網路連線的電腦環境。本網站上的資料屬於是德或第三方供應商的智慧財產與受著作權保護的著作,未經授權而使用本網站上的任何資料可能觸犯著作權、商標權或其他法律。是德並未賦予您任何專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權明示或默示的權利或授權。任何本網站與資料的權利、所有權及利益如未明確授與者均全部予以保留。若您違反本條款的規定,將自動終止您可以使用本網站之授權,您必須立即銷毀任何已下載或列印的資料。您如透過本網站使用討論區與附加服務,則必須遵守附加的條款與條件。在您使用上述討論區與附加服務前,您必須檢閱上述附加條款與條件並表示接受。
軟體使用:若您從本網站下載軟體,則對於該軟體的使用須遵守該軟體相關授權條款。您必須完成閱讀並接受相關授權條款後,才能下載或安裝該軟體。
用戶:是德對於您所傳送給本網站或經由本網站所傳送的任何資訊、資料或訊息,均無法予以保密(以下稱為「訊息」)。藉由訊息的傳送,您授予是德一項無限制的、永久的、不可撤銷的許可權,得基於任何及所有商業或非商業目的,將上述通訊予以複製、重製、公開、上傳、發表、傳送、散佈、公開展示、演出、修改、創造衍生著作,及其他自由使用之方式。您同時同意是德得自由使用您基於任何目的,所傳送的任何想法、概念、專門訣竅或技術。您禁止將任何非法、威脅性、中傷性、誹謗性、猥褻性、色情或其他違反法律或侵害任何第三人智慧財產權的資料,傳送到本網站或從本網站傳出。是德有權但無義務,得自行決定移除其認為包含具有侮辱性、誹謗性、猥褻性、冒犯性、威脅性、中傷性、色情或其他令人無法接受或違反任何第三人智慧財產權或本條款的資料。然而,是德對於上述任何訊息的內容,無論是依據著作權、毀謗、隱私權、猥褻或其他法律規定所生之相關責任,概不負責。在法律許可的範圍內,您同意保障是德與其關係企業及其個別股東、董事、高階主管以及代理人,不會由於您經由本網站所傳送或以其他方式提供的訊息、您對於本網站的使用、或違反本條款的規定,而受到任何第三人的求償或請求,包括律師費,並同意負賠償責任。
隱私權:是德的隱私權聲明(Privacy Statement) 適用於您對於本網站的使用,並以參照的方式納入本條款。您所提供給是德具個人識別性的資訊將依據本公司隱私權聲明的規定處理。
連結至其他網站:在本網站提供第三人網站的連結,其目的僅限於您使用上的方便性。若您使用了上述連結,您即會離開本網站。是德並未審查所有上述第三人網站,且無法控制任何上述網站或其內容,亦不負任何責任。是德對於任何上述網站或其內容、或自其中所發現的任何資訊、軟體或其他產品或資料、或從其使用中可能獲得的任何效果,不提供背書或作任何的聲明。
連結至本網站:您可以連結到本網站,但您必須遵守所有相關法律,且該連結的網站不得: (1) 複製是德的內容; (2)在是德內容四周建立瀏覽器或網頁邊框圍繞; (3)暗示是德為該網站或該網站產品背書;(4) 虛偽陳述其與是德的關係; (5) 對於是德的產品或服務顯示不實資訊;(6) 未經是德之許可使用是德的標誌; (7) 包含可能被認為是令人反感、具攻擊性或爭議性的內容或不適合所有的年齡群。
免責聲明:在所有強制性法律容許的範圍內,本網站上所提供的資料,係以「現狀」提供,並無任何口頭或書面、明示或默示的各種擔保或條件。是德在此代表其本身、其子公司、關係企業與供應商,特別聲明對於任何適銷性、滿意品質度、未侵權或適合特定用途等方面,均不提供默示擔保或條件。某些管轄地不容許排除默示擔保或條件的責任,因此,您可能不適用上述除外規定。依據不同強制性法律之規定,您可能具有其他權利。
附加免責聲明:是德對於本網站上資料的正確性與完整性,不負擔保責任。因此,您應該在作出任何與本網站服務、產品或其他敘述事項相關的決定前,確認所有發表於本網站資料的正確性與完整性。是德得隨時未經通知而變更本網站上資料或資料中所描述的產品或價格。本網站上的資料可能會過時,而是德不承諾會進行更新。本網站上所公告的資訊,可能會引述到在您所在國家並未提供的產品、项目或服務。請向您所在當地的是德業務人員連絡,以取得可以提供給您的產品、项目或服務之相關資訊。
責任限制:無論在何種情況下,是德、其供應商或其他在本網站所提及的第三人,對於因本網站的使用、無法使用或使用結果、任何網站連結至本網站,所造成的各種直接、間接、附帶性、特別、懲戒性或衍生性損害(包括但不限於,利潤或收入損失、數據或業務中斷之損失或損害),不論是基於保證、契約、侵權責任或其他法理而請求,亦不論是否曾告知上述損害發生的可能性,均不負賠償責任。若您使用來自本網站的資料或資訊,而導致設備或數據需要維護、修理或校正,您需自行承擔一切費用 。某些管轄地不容許排除或限制損害賠償責任,因此,您可能不適用上述限制規定。
著作權政策 /數位千禧年著作權法 (DMCA):未經資料著作權所有人的事先書面同意,不得以任何方式將受著作權或其他財產權保護的資料,予以發表、修改、散佈或重製。是德得針對任何受到指稱其已侵害他人著作權或其他財產權的用戶帳戶予以終,並拒絕其進入。
依據美國法典第512章標題17的規定,是德科技已實施接受著作權侵權求償的書面通知,並依法處理此類求償的程序。若您認為您的著作權或其他智慧財產權受到是德科技網站用戶的侵害,請寄送通知到下列地址、或傳送電子郵件到下列電子郵件信箱與是德科技聯絡:
DMCA Notice Agent c/o CT Corporation System
1015 15th Street NW, Suite 1000
Washington DC 20005
Email: cls-ctwashingtondcfulfillment@wolterskluwer.com
您的寄送通知或電子郵件必須:(a) 包含您的實體或電子簽章; (b) 識別所宣稱已受到侵害的具有著作權或其他智慧財產權的著作;(c) 以充分精確的方式識別所指稱的侵權資料,使是德科技得以找出該資料之位置;(d) 包含足夠的資訊讓是德科技可以與您聯絡(包括郵寄地址、電話號碼及電子郵件信箱);(e) 包含一項聲明,表示您基於善意認為使用該受著作權或其他智慧財產權保護的資料,並未取得所有權人、所有權人的代理人或法律的授權;(f) 包含一項聲明,表示您所傳來電子郵件中的資訊均屬正確;及 (g) 包含一項聲明,表示在願受偽證罪處罰的前提下,您確實是受到授權而代表著作權或其他智慧財產權的所有權人行事。
美國政府權利:如為或代表美國政府、其代理機構及/或機關(以下稱為「美國政府」),自本網站下載的任何軟體或技術資料,則須受到下列規定的拘束。授權給美國政府的軟體或技術資料權利僅能包括通常提供給一般大眾的權利,其定義與在任何相關授權協議及標準技術文件中所定義者相同。此通常商業授權是依據聯邦採購條例第(Federal Acquisition Regulation)12.211條(技術資料)與第12.212條(電腦軟體),及為國防部身為買方時,所適用的國防部聯邦採購規則增補條款(Department of Defense FAR Supplement)第227.7202-3條(在商用電腦軟體或電腦軟體文件中的權利)及第252.227-7015條(技術資料 – 商用項目)等規定。
相關法律:您進入本網站的行為受到所有相關國內/聯邦、州與地方法律的規範。您不得以為違反任何相關法律或法規,包括但不限於違反美國出口法律與法規的限制,而使用、出口或轉出口本網站的資料,或進行任何的複製或改編。若您選擇自美國境外進入本網站,則您此行為是屬於自發性行為,而須負責遵守相關國內與地方法律。本條款受美國與加州法律所規範並據以解釋,但不包括適用任何有關法律衝突的規定。
一般規定:本條款有些特別規定,可能會被位在本網站特定頁面上明定的法律須知或條款所取代。若二者有任何衝突時,則上述附加或不同的條款、條件與須知將會優先於本條款而適用。
揭示、前瞻性陳述:本網站可能會包括特定的前瞻性陳述,其定義如1934年證券交易法的規定,並受到該法所創設的安全港(safe harbors)規定所拘束。前瞻性陳述能包括但不限於,有關是德未來收入、盈餘與獲利能力、本公司產品與服務的未來需求、客戶期待及營收與非一般會計準則獲利指導方針等資訊。上述前瞻性陳述涉及風險與不確定性,而可能會產生與是德管理階層當前預測具有重大差異的結果。上述風險與不確定性包括但不限於,本公司客戶業務實力無法預測的變化、對於現有與新產品、技術與服務無法預測的變化,及本公司是否能從整合與重組活動中實現預期撙節成本的風險。
此外,是德在經營方面所面臨的風險,包括透過業務週期成功執行的能力、符合並達成成本削減目標而受益的能力,及其他成功調整其結構以適應業務情況不斷變化的能力、持續的競爭力、定價與毛利率的壓力、本公司成本削減行動將具有損及本公司發展產品與維持競爭力及有效運作的風險、地緣政治不確定性與全球經濟狀況對本公司營運的衝擊、本公司的市場與本公司開展業務的能力、改善資產效能以適應需求變化的能力、本公司供應鏈適應需求變化的能力、在正確時間、價格及二者兼具情況下成功推出新產品的能力、是德成功整合近期所收購者的能力,及其他詳述於是德提交給證券暨交易委員會報告的風險,包括表格10-K的年報與表格10-Q的季報。前瞻性陳述是依據是德管理階層的信念與假設以及目前可得的資訊所作成者。是德對於任何前瞻性陳述不承擔任何公開更新或修訂的責任。
© 1999-2017 是德科技股份有限公司 版權所有