開啟瀏覽器cookie以提升網站功能與效能。
Here's the page we think you wanted. See search results instead:
Keysight Technologies
Toggle Menu
即時對談
聯絡我們
Welcome

歡迎登入

  • 我的資料
  • 登出
  • 會員登入
  • 註冊
索取報價
  • 您的是德網路即時報價無內容。
  • 索取自訂報價
  • 採購/租賃說明
中國臺灣

確認您的國家或地區

中國臺灣
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
  • 更多..

請確認

確認您的國別以取得相關報價、產品促銷訊息、活動訊息,以及聯絡資訊。

  • 產品與服務
    • 示波器與分析儀
      • 示波器
      • 頻譜分析儀(信號分析儀)
      • 網路分析儀
      • 邏輯分析儀
      • 協定分析儀與模擬器
      • 誤碼率測試儀
      • 雜訊指數分析儀與雜訊信號源
      • 高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案
      • 交流電源分析儀
      • 直流電源分析儀
      • 材料測試設備
      • 元件電流波形分析儀
      • 半導體參數/元件分析儀系列
    • 儀錶
      • 數位萬用電錶(DMM)
      • 相位雜訊量測
      • 功率錶和功率感測器
      • 53200 Series RF and Universal Frequency Counter / Timers
      • LCR 錶和阻抗量測產品
      • B2980A 系列 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計
    • 產生器、信號源、電源
      • 信號產生器(信號源)
      • 波形與函數產生器
      • 任意波形產生器
      • 脈衝產生器
      • HEV/EV/Grid 模擬器和測試系統
      • 直流電源供應器
      • 電源量測設備
      • 直流電子負載
      • 交流電源
    • 軟體
      • Application Software Testing
      • PathWave 設計軟體
      • PathWave 測試軟體
      • Application Software
      • 生產力軟體
      • Software Enterprise Agreement
      • 所有設計與測試軟體  
    • 無線產品
      • 無線網路模擬器
      • 通道模擬器
      • Nemo 無線網路解決方案
      • 5G OTA 暗室
      • Wireless Analyzers
      • 物聯網法規相符性測試解決方案
    • 模組化儀器
      • PXI 產品
      • AXIe 產品
      • 資料擷取 - DAQ
      • USB 產品
      • VXI 產品
      • 參考解決方案
      • All Modular Instruments  
    • 網路測試
      • 協定與負載測試
      • 網路測試硬體
      • Cloud Test
      • 網路效能監測
      • 5G NR 基地台測試
      • 無線存取和核心網路測試
      • Keysight Cyber Training Simulator
      • Network Modeling
      • All Network Test  
    • 網路安全性與可視度
      • 網路導流設備
      • Cloud Visibility
      • 網路分流器
      • 旁路交換器
      • 網路安全
      • Application and Threat Intelligence
    • 新增產品
      • 在線測試系統
      • 特定應用測試系統與元件
      • 參數測試解決方案
      • 光學量測產品
      • 雷射干涉儀與校驗系統
      • Monolithic Laser Combiners & Precision Optics
      • MMIC 毫米波與微波裝置
    • 服務
      • KeysightCare 服務和支援
      • KeysightAccess Service
      • 校驗服務
      • 維修服務
      • Technology Refresh Services
      • 測試即服務(TaaS)
      • Network/Security Services
      • Consulting Services
      • Financial Services
      • 訓練服務
      • Keysight Support Portal
      • Used Equipment
      • 所有服務  
    • 所有產品、軟體、服務  
  • 解決方案
    • 5G
    • 雲端
    • 車聯網
    • 資料中心基礎設施
    • 設計與自動化
    • 嶄新技術
    • 能源生態系統
    • 高速數位系統設計
    • 物聯網(IoT)
    • 製造測試
    • 量測基本原理
    • 網路安全
    • 網路測試
    • 網路可視化
    • SDN,NFV,虛擬化
    • 軟體測試自動化
    • 所有解决方案  
  • 產業
    • 航太與國防
    • 汽車與能源
    • 通訊
    • 教育
    • 企業
    • 政府
    • 半導體
    • 服務提供者
    • 所有產業 + 技術  
  • 洞見是德
    • 探索新知
    • 成功案例
    • 部落格
    • Keysight University
  • 資源
  • 支援
    • 是德科技產品支援
    • Ixia 產品支援
No product matches found - System Exception
O-RAN Next-Generation Fronthaul Conformance Testing
White Papers

O-RAN Next-Generation Fronthaul Conformance Testing

Show Description

The Move Toward an Open RAN

Radio access network (RAN) deployments for 4G and earlier relied on shared proprietary network equipment from the same vendor or vendors. Traditionally a multi-vendor network had equipment from multiple vendors deployed in different parts of the network. Most often, equipment from various vendors did not mix in a particular part of the multi-vendor network. Many service providers refer to this as a single vendor “region.” As a result, the radio units had to be from the same manufacturer as the baseband unit (BBU). Together, these devices formed what was known as the eNodeB (eNB) in LTE. 

Driven mainly by the O-RAN Alliance, service providers worldwide are driving adoption of an open RAN for 5G. The O-RAN Alliance has defined a 5G RAN architecture that breaks down what was once a single-vendor, hardware-centric RAN into several sections. Interoperable standards precisely define the interfaces between these sections.

As a result, service providers can mix and match components from several vendors, which offers the following benefits:

  • Virtualization: Fronthaul interfaces are moving from proprietary common public radio interface (CPRI) to open Ethernet. Ethernet enables virtualization by allowing fronthaul traffic to switch between physical nodes using common off-the-shelf networking equipment. As a result, traffic directs to nodes with spare capacity and new instances of baseband processing startup. 
  • Price: Competition within the marketplace reduces costs. 
  • Innovation: Previously, small-scale radio vendors could not gain entry to a network because they did not interoperate with an incumbent eNB. Service providers were unable to deploy any breakthrough technology offered by a small-scale vendor unless they also used that vendor’s eNB. Small vendors lack the resources to build a complete RAN. Open interfaces solve this problem. 
  • Speed of innovation: Small-scale companies move faster than large ones. By enabling these companies to participate, carriers hope to accelerate innovation. 
  • More control: Virtualization of new network elements allow for more customization without proprietary interfaces.

The new O-RAN for 5G, and in many cases retroactively for LTE, consists of the following three components: 

  • O-RAN Central Unit (O-CU) is the component of the RAN that is centralized and virtualized. It is responsible for the packet data convergence protocol (PDCP) layer of the protocol. Its northbound interface is the backhaul network to the core; its southbound interface is the F1 interface. 
  • O-RAN Distributed Unit (O-DU) is the component responsible for all baseband processing, scheduling, radio link control (RLC), medium access control (MAC), and the upper part of the physical layer (PHY). The F1 is the northbound interface, and the O-RAN fronthaul is the southbound interface. The virtualization of this component is typical but requires some hardware assistance in the form of accelerators such as field-programmable gate arrays (FPGAs) or graphics processing units (GPUs). 
  • O-RAN Radio Unit (O-RU) is the component responsible for the lower part of the PHY layer processing (for example, fast Fourier transform (FFT) / inverse fast Fourier transform (IFFT), beamforming), including the analog components of the radio transmitter and receiver. There is a remote possibility of virtualization of the O-RU; however, one working group in the O-RAN Alliance plans a “white box” radio implementation using off-the-shelf components. It enables anyone to construct a radio without proprietary components, which differs from virtualization.

Conformance and Interoperability 

Testing Making the new open RAN work demands stringent test requirements. In the past, testing the eNB as a complete entity according to 3GPP requirements was enough. The required test points focused on the UE and backhaul interface. With the introduction of the open RAN and a distributed RAN, it is now necessary to test each component in isolation for conformance to the standards. It is also important to test the components in combinations for interoperability.

Benefits of conformance test 

  • Stresses the device under test (DUT) to the limits of its stated capabilities. 
  • Exercises protocol features to test that interfaces and functions are working as expected.
  • Ensures your application is functioning properly by performing negative testing, which is not possible in interoperability testing.

Test Challenges

  • Fronthaul conformance testing: Interoperability testing methodology changed minimally from 4G to 5G O-RAN. In interoperability testing, you simply test a combination of equipment as a gNB, similar to testing an eNB in 4G. Conformance testing is different for O-RAN conformance tests.
  • Conformance test for the O-DU: The master node for the O-RAN fronthaul protocol is the O-DU. In the O-DU southbound interface, the control and user plane protocol messages come from the O-DU to the O-RU, except license assisted access (LAA) and uplink user plane data. The O-RU does not acknowledge these messages; it merely carries them out in the best feasible way.
  • Conformance test for the O-RU : The O-RU executes C-plane commands without acknowledgment back to the O-DU. These messages transmit at extremely high data rates and a very tight timing tolerance. You can analyze the RF response of the O-RU to determine whether it understood and correctly acted on the O-DU’s commands. Also, to test the O-RU, you need an emulator to simulate the O-DU, a vector signal analyzer to receive RF energy emitted by the O-RU, and a signal source to generate an uplink signal to the O-RU for it to process. You need additional equipment such as a chamber and positioning system if this is for an over-the air (OTA) test.

變更email?
必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

按下此鍵,代表您同意提供您的個人資料給是德科技。如需關於我們如何使用這些資料的資訊, 請查閱是德科技隱私權聲明。.

感謝您!
Download

探索

  • 產品與服務
  • 解決方案
  • 產業
  • 活動
  • Keysight University

Insights

  • Discover Insights
  • 成功案例
  • 資源
  • 部落格
  • 社群

夥伴

支援

  • 是德科技產品支援
  • Ixia 產品支援
  • 管理軟體授權
  • 產品訂單狀態
  • 零件

關於是德科技

  • 新聞中心
  • 投資者關係
  • 企業社會責任
  • 多樣性、公平性和包容性
  • 供應鏈透明度
  • 招賢納士

  • Facebook:與是德連線 LinkedIn:與是德連線 Twitter:與是德連線 YouTube:與是德連線 WeChat:與是德科技互聯
  • © Keysight Technologies 2000–2022
  • 隱私聲明
  • 使用條款
  • 網站意見