Choose a country or area to see content specific to your location

    開啟瀏覽器cookie以提升網站功能與效能。
    Keysight Technologies
    Toggle Menu
    即時對談
    聯絡我們
    Login Welcome Login

    歡迎登入

    • 我的資料
    • 登出
    • 會員登入
    • 註冊
    索取報價
    中國臺灣

    確認您的國家或地區

    中國臺灣
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
    • 更多..

    請確認

    確認您的國別以取得相關報價、產品促銷訊息、活動訊息,以及聯絡資訊。

    • 產品與服務
      • 示波器 示波器
        • 基礎通用數位示波器
        • 即時示波器 – 相符性
        • 等效時間取樣示波器
        • 手持式、模組化和 USB 示波器
        • 示波器軟體
        • 示波器探頭
        • 全部示波器  
      • 分析儀 分析儀
        • 頻譜分析儀(信號分析儀)
        • 網路分析儀
        • 邏輯分析儀
        • 協定分析儀與模擬器
        • 誤碼率測試儀
        • 雜訊指數分析儀和雜訊源
        • 高速數位轉換器和多通道 DAQ 解決方案
        • 交流電源分析儀
        • 直流電源分析儀
        • 材料測試設備
        • 元件電流波形分析儀
        • 半導體參數/元件分析儀系列
      • 儀錶 儀錶
        • 數位萬用電錶
        • 相位雜訊量測
        • 功率錶和功率感測器
        • 53200 系列射頻與萬用計頻器/計時器
        • LCR 錶和阻抗量測產品
        • 微電流錶和靜電錶
      • 產生器,源和電源 產生器,源和電源
        • 信號產生器(信號源)
        • 波形與函數產生器
        • 任意波形產生器
        • 脈衝產生器
        • HEV/EV/Grid 模擬器和測試系統
        • 直流電源供應器
        • 源表模組
        • 直流電子負載
        • 交流電源
      • 軟體 軟體
        • 應用軟體
        • Application Software Testing
        • EDA 軟體
        • 自動化測試軟體
        • 生產力軟體
        • 企業級軟體服務合約
        • 所有設計及測試軟體  
      • 無線產品 無線產品
        • 無線網路模擬器
        • 通道模擬解決方案
        • Nemo 無線網路解決方案
        • 5G OTA 暗室
        • 無線分析儀
        • 物聯網法規相符性測試解決方案
      • 模組化儀器 模組化儀器
        • PXI 產品
        • AXIe 產品
        • 資料擷取 – DAQ 系統
        • USB 產品
        • VXI 產品
        • 參考解決方案
        • All Modular Instruments  
      • 網路測試與安全防護 網路測試與安全防護
        • 協定與負載測試
        • 網路測試方案硬體
        • Cloud Test
        • 網路效能監測
        • 5G NR 基地台測試
        • 無線存取與核心網路測試
        • 網路安全測試
        • 網路訓練模擬器
        • 網路建模
        • 應用與威脅情報
        • 全部網路安全和測試  
      • 網路可視化 網路可視化
        • Network Packet Brokers
        • 雲端可視度
        • 網路分流器
        • Bypass Switches
      • 服務 服務
        • KeysightCare 服務和支援
        • KeysightAccess 服務
        • 校驗服務
        • 維修服務
        • 技術更新服務
        • 測試即服務 – TaaS
        • 網路/安全服務
        • 諮詢服務
        • Financial Services
        • Education Services
        • Keysight Support Portal
        • Used Equipment
        • 所有服務  
      • 新增產品 新增產品
        • 線上測試系統
        • 特定應用測試系統與元件
        • 參數測試解決方案
        • 光測試與測量產品
        • 雷射干涉儀與校驗系統
        • 單片鐳射合路器與精密光學器件
        • MMIC 毫米波與微波裝置
      • 所有產品、軟體、服務  
    • 解決方案
        依使用案例進行探索 探索產業案例 See All Use Cases
      • 所有解決方案  
      • 航太與國防 航太與國防
      • 汽車與能源 汽車與能源
      • 5G 5G
      • 半導體 半導體
      • 服務供應商 服務供應商
      • 所有產業  
    • 洞見是德
      • 探索新知 探索新知
      • 成功案例 成功案例
      • 部落格 部落格
      • Keysight University Keysight University
      • 洞見是德  
    • 資源
    • 支援
      • 是德科技產品支援 是德科技產品支援
      • Ixia 產品支援 Ixia 產品支援
      • 支援  
    歡迎登入 |
    Exit Procurement Session
    • View and Transfer Cart
    • Discard Cart and End Procurement Session

    尋找感興趣的產品?

    VXG 微波信號產生器 雷達場景模擬器 AresONE-S 400GE 探索相關產品 需要解決方案 需要技術支援 教育訓練 近期活動 原廠翻新儀器 KeysightCare
    建議的搜尋
    No product matches found - System Exception
    相關內容
    Power Handling Capability of Electromechanical Switches
    Application Notes

    Power Handling Capability of Electromechanical Switches

    Show Description

    Introduction

    RF/microwave electromechanical switches are used in a wide variety of signal routing applications for test and measurement systems. Typical applications for electromechanical switches include the selection of multiple signal sources to one output, selection of multiple input signals to one measurement instrument, transfer switching to insert or remove a device in a signal path, and matrix switching of multiple inputs and outputs. Keysight Technologies electro-mechanical switches provide broadband performance with low insertion loss, high isolation, and exceptional repeatability throughout a long operating life. One important parameter for electromechanical switches that is often misunderstood is power handling. The ability of a switch to handle power is very dependent on the design and materials used in a switch. In the datasheet, there are different power-handling ratings for the switches such as hot switching, cold switching, average power, and peak power. Understanding these different terms will help you avoid catastrophic failure of the switch or instruments.

    Table of Contents

    • Hot Switching
    • Cold Switching
    • Internal terminations: average and peak power
    • Internal terminations: average and peak power
    • Power handling test setup
    • Conclusion

    Hot Switching

    Hot switching occurs when RF/microwave power is present at the ports of the switch at the time of the switching. It causes the most stress on internal contacts and can lead to premature failure. Table 1 shows an example of a power handling specification. In the table, the hot switching specification is shown as “Switching: 1 W CW” which indicates that the switch can be hotswitched at 1 W CW.

    When a circuit carrying power is opened, there is always some arcing between the contacts if the voltage and current are above the minimum spark voltage and current. This is similar to an electrical arc. When two electrodes carrying an electric current are drawn apart, the strong forces will draw electrons from one electrode to the other, resulting in an arc. This arcing causes degradation of the switch contacts by leaving deposits on them and burning them.

    The worst-case for arcing is at DC voltages where the voltage is constant and will sustain an arc longer. At AC voltages, the voltage passes through zero twice each cycle, this quick cycling is not constant so the arc will often extinguish. By referring to the specifications in Table 1, you can be sure to select the right power level. The specified 1 W CW causes a minimal arcing effect for hot switching. When the power level goes higher, the stronger electromagnetic field will cause more arcing, and lead to premature failure of the switch contacts.

    Cold Switching

    Cold switching occurs when the signal power is removed before switching. Cold switching results in lower contact stress and longer life. It is recommended in situations where the signal power can be removed before switching.

    Cold switching is the power handling rating that users normally refer to. Figure 2 shows the supplementary characteristic for cold switching at 75 °C. This refers to the ambient temperature of the environment where the switch is in operation. When the ambient temperature gets higher, the heating effect within the switch will increase and will reduce the maximum power handling capability of the switch. The power handling of Keysight’s switches are specified at an operating temperature of 75 °C instead of 25 °C. This is due to the fact that 25 °C might not reflect the realistic operating condition of the switch. When used in an enclosed switch matrix, the typical operating temperature goes up to approximately 40 °C. This means that the actual power rating will be lower than the specified power rating at 25 °C.

    變更email? 必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    是否需要與業務專員共同討論您的解決方案需求?* 必填欄位
    按下此鍵,代表您同意提供您的個人資料給是德科技。如需關於我們如何使用這些資料的資訊, 請查閱是德科技隱私權聲明。.

    感謝您!

    探索

    • 產品與服務
    • 解決方案
    • 產業
    • 活動
    • Keysight University

    Insights

    • Discover Insights
    • 成功案例
    • 資源
    • 部落格
    • 社群

    夥伴

    支援

    • 是德科技產品支援
    • Ixia 產品支援
    • 管理軟體授權
    • 產品訂單狀態
    • 零件

    關於是德科技

    • 新聞中心
    • 投資者關係
    • 品質與安全
    • 企業社會責任
    • 多樣性、公平性和包容性
    • 供應鏈透明度
    • 招賢納士

    • Facebook:與是德連線 LinkedIn:與是德連線 Twitter:與是德連線 YouTube:與是德連線 WeChat:與是德科技互聯
    • © 是德科技 2000–2023
    • 隱私聲明
    • 網站地圖
    • 使用條款
    • 商標致謝
    • 網站意見