Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Measurements: TDR (linear rho), TDR (ohm)

Описание

Option 215 adds time domain reflectometry (TDR) measurements to CAT mode. The measurements include TDR (linear rho) and TDR impedance (ohm).

TDR measurements are useful in not only identifying the location of faults along cables, but also the nature of the fault. Resistive, inductive and capacitive faults will each have a different response. These differences help line-sweep technicians in the trouble-shooting process.

FieldFox’s TDR measurements are based on an inverse Fourier transform of the frequency-domain data. The y-axis is either linear (rho) or impedance. The x-axis is distance.

Configuration information

This option can be added as a product upgrade.