Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Real-time execution trace available
  • No need to run any debug code on the target system
  • Provides a window into the processor´s cache that is unavailable by analyzing the controller´s external bus
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The Keysight Trace Port Analyzer connects to a dedicated trace port on the target microprocessor. This execution trace tool provides a cost-effective, non-intrusive, real-time view of code execution.