Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

276-300 из 412

Упорядочить:
E6560A Release Notes
The latest software revision information for the E6560A Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6566A Release Notes
View release notes and revision history for the E6566A GSM/GPRS wireless test manager.

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6562A Release Notes
The latest software revision information for the E6562A Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6568B Release Notes
The latest software revision information for the E6568B Wireless Test Manager

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6569B Release Notes
E6569B Wireless Test Manager Suite Version Information.

Информация о версии продукта 2004-07-12

8960 Operation, Verification, and Troubleshooting Guide
This document provides procedures to verify the functional performance of the Test Set while racked in a Test System or on a bench. Although various levels of testing are possible, this document utilizes tests that do not require external test equipment.

Руководство по эксплуатации 2004-04-26

ZIP ZIP 314 KB
8960 (E1985A/B/C/E - E6785B) Fast Switching GPIB Syntax Guides
Printable GPIB command syntax guides for the E1985A/B/C/E and E6785B Fast Switching test and lab applications.

Руководство по программированию и синтаксису 2003-12-31

8960 (E1985A/B/C) Fast Switching Reference Guides
8960 Series 10 with E1985A/B/C fast switching Reference Guides for all firmware releases.

Справочное руководство 2003-06-11

E6702A Application Guide

Руководство пользователя 2003-06-01

PDF PDF 2.06 MB
E6571A and N4018A Installation and File Transfer Procedures
This procedure explains how to install the wireless test manager and custom applications onto a run-time system PC.

Руководство по установке 2003-05-15

PDF PDF 383 KB
N4019A Release Notes
The latest software revision information for the N4019A Bluetooth Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2003-05-09

GPIB Command Syntax Guides for the 8960 with AMPS/136 (E1961A) Test Applications
Printable GPIB command syntax guides for the 8960 with AMPS/136 (E1961A) Mobile Test Applications.

Руководство по программированию и синтаксису 2003-03-01

E1960A/E1964A/E6701A GSM/GPRS GPIB Syntax Guides
Printable GPIB command syntax guides for the 8960 with GSM/GPRS (E1960A/E1964A/E6701A) Test and Lab Applications.

Справочное руководство 2003-03-01

E1964A Release Notes
Release notes and revision information for the E1964A GPRS Mobile Test Application.

Информация о версии продукта 2003-02-28

E1852B Bluetooth Test Set Installation Guide

Руководство по установке 2003-02-01

PDF PDF 3.85 MB
Keysight 8935 Series E6380A CDMA Cellular/PCS Base Station Test Set Assembly Level Repair
This manual is Firmware Version B.03.10 and above. It is used to perform calibration and general service information on the 8935 Series E6380A Base Station Test Set.

Руководство по ремонту 2003-01-10

PDF PDF 8.46 MB
E6568A Release Notes
The latest software revision information for the E6568A Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2002-11-11

E6569A Wireless Test Manager Suite Release Notes
Describes the Wireless Test Manager application versions that comprise the Keysight Technologies E6569A Wireless Test Manager Suites. The versions of the individual products vary from suite to suite. Refer to the following table for the version of each individual product supplied with a particular suite.

Информация о версии продукта 2002-11-08

E1960A/E1964A/E6701A GSM/GPRS Reference Guides
8960 GSM/GPRS Reference Guides

Справочное руководство 2002-10-13

E6561A Release Notes
The latest software revision information for the E6561A Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2002-10-04

E1960A Release Notes
Release notes and revision information for the E1960A.

Информация о версии продукта 2002-08-22

E6701A/B Release Notes
Release notes and revision information for the E6701A and E6701B GPRS Lab Applications.

Информация о версии продукта 2002-08-22

E1961A Reference Guides
Reference guides for the E1961A mobile test application.

Руководство пользователя 2002-08-15

E6560A Release Notes
View E6560A release notes and revision history.

Информация о версии продукта 2002-06-18

8920A/B Application Handbook
This book is a guide for performing common radio tests using the 8920A/B Test Sets.

Руководство по программированию и синтаксису 2002-05-14

Назад ... 11 12 13 14 15 16 17 Следующие