Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

226-250 из 412

Упорядочить:
N4010A WLAN Online User's Guide
Keysight N4010A Wireless Connectivity Test Set online, interactive help,WLAN

Руководство пользователя 2007-10-15

E5515B Release Notes
Check for compatibility before downloading an application into your E5515B mainframe.

Информация о версии продукта 2007-10-01

8960 Documentation Guide
This two-page guide highlights the documentation available to help you use the 8960 and explains where to go to find key information.

Руководство пользователя 2007-07-01

PDF PDF 56 KB
N5880A Release Notes
View release notes and revision history for the N5880A cdma2000/IS-95/AMPS enhanced wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

E6560C Release Notes
View release notes and revision history for the E6560C cdma2000/IS-95/AMPS wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

E6564C Release Notes
View release notes and revision history for the E6564C 1xEV-DO wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

N5884A Release Notes
View release notes and revision history for the N5884A 1xEV-DO enhanced wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

MDC Upgrade for E5515B/C - E5515-90353
Installation note for MDC Upgrade for E5515B/C

Руководство по установке 2007-06-13

PDF PDF 35 KB
Repository of E1987A, E6785A/B/C/D/E/T/U Syntax Guides
Repository of E1987A, E6785A/B/C/D/E/T/U CHM Help File and Reference Guides

Руководство пользователя 2007-04-18

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/T/U, E6704A Manual Operation Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Manual Operation Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Руководство пользователя 2007-04-16

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/T/U, E6704A GPIB Syntax Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable GPIB Syntax Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Руководство пользователя 2007-04-16

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/T/U E6704A Programming Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Programming Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Руководство пользователя 2007-04-16

Repository of E1966A, E6706A/T Manual Operation Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Manual Operation Guides for the 1xEV-DO applications.

Руководство пользователя 2007-03-29

Add Option 004 - E5515-90243
This upgrade kit adds the 004 Digital Bus (Option 004) to the E5515C. Also with option 504 this adds the rear panel for the output of the Digital Baseband.

Руководство по установке 2007-01-26

PDF PDF 78 KB
Repository of E1962B, E6702A/B/T GPIB Syntax Guides
Printable GPIB command syntax guides for the E1962B and E6702A/B/T cdma2000 Test and Lab Applications.

Руководство по программированию и синтаксису 2006-12-11

Repository of E1963A, E6703A/B/C/D/E/T/U GPIB Syntax Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Syntax Guides for the W-CDMA/HSDPA applications.

Руководство пользователя 2006-12-11

E1968A/E6701D/E/T/E6704A GPIB Syntax Guide for Rev. A.07/C.03.46/E.01/T.01
Printable GPIB command syntax guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Руководство пользователя 2006-12-11

PDF PDF 999 KB
N9360A-S01 user manual
this manual assists the user to understand the characteristics of the GS-8210 test fixture , the shield box operation and its specifications

Руководство пользователя 2006-12-01

PDF PDF 772 KB
Add Extended Frequency Capability to the E5515C - E5515-90341
Installation note for adding Extended Frequency Capability to the E5515C

Руководство по установке 2006-11-13

PDF PDF 46 KB
E1968A, E6701D/E/T, E6704A CHM Help file for Rev. A.07/D.03.46/E.01/T.01
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only)IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

Руководство пользователя 2006-11-13

FILE FILE 6.89 MB
E6601A WCTS - Release Notes
The latest documentation for the E6601A Wireless Communications Test Set program.

Информация о версии продукта 2006-10-03

ZIP ZIP 43 KB
E6601A WCTS - Help File
The latest documentation for the E6601A Wireless Communications Test Set program. This online version also provides a link to a downloadable version in chm format.

Файл справки 2006-10-03

ZIP ZIP 74 KB
Add Fast Tune Capable Step Attenuator to the E5515B/C Kit - E5515-90307
Installation note for adding Fast Tune Capable Step Attenuator to the E5515B/C Kit

Руководство по установке 2006-09-22

PDF PDF 39 KB
Add New Capability with Real Time Interface board to the E5515B/C - E5515-90306
Installation note for adding New Capability with Real Time Interface board to the E5515B/C

Руководство по установке 2006-09-22

PDF PDF 39 KB
E6562C Release Notes
View release notes and revision history for the E6562C W-CDMA wireless test manager.

Информация о версии продукта 2006-09-08

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии