Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

Уточнить список

По типу содержания

По типу оборудования

176-200 из 887

Упорядочить:
Testing Voice Over LTE (VoLTE) Phones - Application Note
This application note explains a solution for testing voice over LTE (VoLTE) phones that is well-suited for LTE mobile phone developers, test engineers, and test lab personnel.

Руководство по применению 2015-09-14

PDF PDF 4.46 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Brochure
EXM is ready to test devices with 2G, 3G, and 4G cellular, including LTE-A CA, plus wireless connectivity. For NPI to high-volume manufacturing test this brochure explains its extensive capabilities.

Брошюра 2015-08-05

PDF PDF 5.94 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Рекламные материалы 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
W-CDMA Dynamic Power Analysis Using the 8960 - Application Note
This document illustrates how to use the dynamic power analysis measurement in the Keysight 8960 test set to measure user equipment (UE) power sequences.

Руководство по применению 2015-07-31

PDF PDF 379 KB
UXM Wireless Test Set Selected by Beijing Hwa-Tech for 4G MIMO OTA Test Solution

Материалы для прессы 2015-07-30

Dynamic Power Measurements for cdma2000 on the Keysight 8960 Wireless Test Set - Application Note
Power control is essential in CDMA devices. This application note explains how the use of dynamic power measurement can help ensure the in-field performance of CDMA wireless devices.

Руководство по применению 2015-07-15

Keysight’s UXM Selected by W2BI for Inclusion in Automated CTIA Battery Life Test Plan Solution
Keysight announced that it is working with W2BI on a battery life test solution for UE acceptance. W2BI is an Advantest Group company and a global leader in wireless device test automation products. The test solution was developed in accordance with a number of test cases as defined within CTIA Battery Life Test Plan rev 1.0 and TS.09-v7.6.

Материалы для прессы 2015-07-14

E7530A and E7630A LTE/LTE-A Test and Lab Applications - Technical Overview
This document explains the capabilities of the E7530A LTE/LTE-A test application and E7630A LTE/LTE-A lab application, which are used with the E7515A UXM test set.

Обзор технических характеристик 2015-07-12

PDF PDF 6.25 MB
V9082B LTE TDD Measurement Application User's & Programmer's Reference
User's information for the LTE TDD mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 32.89 MB
V9080B LTE Measurement Application User's and Programmer's Reference
User's information for the LTE mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 33.81 MB
V9060B IQ Analyzer Mode User's and Programmer's Reference
User's information for the IQ Analyzer mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 11.76 MB
V9079B TDSCDMA with HSPA/8PSK Measurement Application User's & Programmer's Reference
User's information for the TDSCDMA mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 26.04 MB
V9065B Sequence Analyzer Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-07-01

V9077B WLAN Measurement Application User's & Programmer's Reference
User's information for the WLAN mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 27.68 MB
V9065B Sequence Analyzer User's & Programmer's Reference
User's information for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 8.18 MB
V9079B TD-SCDMA Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the TDSCDMA mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-07-01

E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Programmer's Guide
Basic SCPI programming and syntax information for the E6650A EXF wireless test set for femtocell, including program samples.

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 809 KB
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - V9065B Sequence Analyzer Measurement Guide
Downloadable file of the measurement guide for the Sequence Analyzer mode of the E6650A EXF wireless test set for femtocell, including information on sequence parameters, sequencer coordination, programming, and example test scenarios.

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 6.68 MB
V9073B W-CDMA & HSPA Measurement Applications User’s & Programmer’s Reference
User's information for the W-CDMA & HSPA mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 31.26 MB
V9073B W-CDMA & HSPA Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the W-CDMA & HSPA mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-07-01

V9071B GSM/EDGE Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-07-01

V9071B GSM/EDGE Measurement Application User's & Programmer's Reference
User's information for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 17.80 MB
V9082B LTE Advanced TDD Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the LTE TDD mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-07-01

E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Getting Started Guide
Getting started information for the E6650A EXF wireless test set for femtocell.

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 3.50 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Programmer's Guide
Basic SCPI programming and syntax information for the E6640A EXM Wireless Test Set, including program samples.

Руководство по программированию и синтаксису 2015-07-01

PDF PDF 864 KB

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии