Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5115B-168 Add AWGN to One Fading Channel

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

Add calibrated AWGN to faded signals

Selecting Option 168 for Baseband Studio for fading provides the ability to add calibrated AWGN digitally to faded signals. Baseband Studio for fading reduces setting the AWGN level from a highly complicated task to a simple adjustment of C/N or Eb/No in the user interface. Additionally, a unique AWGN feature allows you to specify how the AWGN is added. For example, you can set the C/N ratio and fix one of the other quantities constant, such as the total power or the noise power, and the other parameters will automatically adjust to deliver the desired C/N ratio. The ability to configure the AWGN accurately and easily simplifies receiver testing.

Baseband Studio for fading does not use the calibrated AWGN option (403) that is available for the E4438C or E8267C/D. N5115B-168 must be ordered to add AWGN when using the fading software.