Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E8257C-1EM Move All Connectors to Rear Panel

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

Convenient connector placement for use in rackmount environments
The PSG equipped with Option 1EM provides rear panel connectors only. With this option, all front panel connectors are moved to the rear panel of the instrument.

Option 1EM moves the following front panel connectors to the rear panel:

· RF OUTPUT
· LF OUTPUT
· EXT 1 and EXT2 INPUTS
· GATE/PULSE/TRIGGER INPUT
· ALC INPUT
· SYNC OUT
· VIDEO OUT

Typical applications
Rear-panel connectors are recommended to simplify cable management when installing and using the PSG in rackmount test environments, such as manufacturing and system verification. Rear-panel connectors significantly simplifies installation and maintenance and enables orderly cable management.