Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Measurements: TDR (linear rho), TDR (ohm)

Descrição

Option 215 adds time domain reflectometry (TDR) measurements to CAT mode. The measurements include TDR (linear rho) and TDR impedance (ohm).

TDR measurements are useful in not only identifying the location of faults along cables, but also the nature of the fault. Resistive, inductive and capacitive faults will each have a different response. These differences help line-sweep technicians in the trouble-shooting process.

FieldFox’s TDR measurements are based on an inverse Fourier transform of the frequency-domain data. The y-axis is either linear (rho) or impedance. The x-axis is distance.

Configuration information:

This option can be added as a product upgrade.