Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5810B-300 Rackmount kit with adapter holder for LAN/GPIB/USB gateway

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • One rack mount kit contains the hardware to mount a single E5810B or two E5810Bs, side-by-side.

Descrição

The kit is designed for use with only one instrument, mounted on either the left or the right side of the rack. The kit includes one rack flange and one half-rack width filler panel, 4 screws to attach the instrument, 4 rack screws with nuts and installation instructions in English.

To mount two E5810Bs next to each other, use the lock-link kit 0050-2166 and rear bracket E5810-0023.