Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Provides control of up to four CalPod calibration refresh modules
  • Can control up to 48 CalPod calibration refresh modules (requires additional accessories)

Descrição

The operation of the CalPods is via firmware on the PNA, and the CalPod controller provides the control signals for operation of the CalPod calibration refresh modules. The CalPod controller interfaces with the PNA family of vector network analyzers.