Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

W8621EP MBP GUI Script Based Custom Extraction

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Highly flexible for customization
  • Friendly graphic operation interface
  • Easy to create or modify extraction flow using simple scripting
  • Easy to standardize extraction flow within one group or company

Descrição

Note: The W8621EP has been obsoleted. The functionality that was provided in the W8621EP is now provided in the W8601EP MBP Core Environment.

The W8621EP Model Builder Program (MBP) GUI Script Based Custom Extraction package enables custom GUI extraction flow using scripting. The user can define specific tasks to be executed at each step and organize them to form one complete flow.

MBP GUI Script Based Custom Extraction

Return to Model Builder Program (MBP).