这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信号发生器 | MXG X 系列、PSG、ESG 下载助手和 MATLAB

MATLAB 概述
MATLAB 是设计和测试工程师使用的一种软件环境和编程语言。MATLAB 扩展了是德发生器的功能,可用于生成任意和标准波形,自动测试、配置、控制和分析其它仪器的测量。MATLAB 现可直接通过是德购买(选件 N6171A)。客户购买是德信号发生器、信号分析仪、PXI 和 AXI 模块化硬件及其它仪器时,可一起订购选件 N6171A。详情访问 www.keysight.com/find/matlab

下载助手:使用内含 MATLAB 函数生成波形并下载至您的是德信号发生器中
下载助手软件安装了一系列 MATLAB 函数,并保存到您在安装时选择的目录。该软件可让您把定制 I/Q 数据下载到任意矢量信号发生器的基带发生器中,并使用 MATLAB 命令进行回放。在信号回放时的触发事件中添加游标,调整采样率、滤波器类型等参数。下载助手是免费的。下载助手要求您已经拥有 MATLAB 及其仪器控制工具箱。您可以在购买仪器的同时直接订购是德选件 N6171A。如果您已经购买了仪器,也可通过 MathWorks 直接订购。

特性

  • MATLAB 的易用性 —— 使用 MATLAB 命令行中的 MATLAB 函数,与仪器建立连接、下载波形数据、设置参数以及回放波形。无需测量或格式化数据;波形下载助手会为您处理妥当。
  • 灵活的仪器控制 —— 从波形下载助手的 MATLAB 命令行中发送 SCPI 命令,以控制信号发生器的设置。
  • 可编程的波形序列 —— 使用 MATLAB 命令行中的 SCPI 命令,生成、下载并播放波形序列。提供示例 M 文件引导您使用 MATLAB。

安装用于 MATLAB 的波形下载助手
根据已有的 MATLAB 版本选择下载助手版本。要安装波形下载助手软件,请先参考安装指南以获得 GPIB/LAN 设置或 Keysight I/O 程序库的帮助信息。波形下载助手可兼容是德数字和矢量信号发生器,要求使用任意波形基带发生器选件。详情参见安装指南常见问题解答

使用 MATLAB 对信号源进行编程,不必使用下载助手
下载助手提供多种优势,包括自动数据格式化、任意波形采样的序列回放。MATLAB 用户也可使用仪器控制工具箱直接对是德信号源进行编程,不必使用下载助手。通过 MATLAB Central 下载免费示例“使用 MATLAB 在 Keysight MXG、ESG、PSG 信号源中生成波形”:www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24048 

提供 MATLAB 软件免费试用(MATLAB 和/或 MATLAB 仪器控制工具箱)
是德提供的全部 MATLAB N6171A 软件套件均包含 MATLAB 及其仪器控制工具箱。要申请免费试用 MATLAB 软件及其仪器控制工具箱,选择 Keysight MATLAB 产品页面上的“软件试用和许可证”选项:
www.keysight.com/find/matlab