Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

81180A, 81180B Arbitrary Waveform Generator IVI and MATLAB Instrument Drivers

For a complete list of all drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

Current Version Details
Version 2.0.0.0
Models Supported 81180A, 81180B
Driver Type IVI-C (32-bit)*
IVI-COM (32-bit)*
MATLAB (32-bit)*
IVI Classes Supported IviDriver 1.0
IviFgen 3.0
Minimum IVI Shared Components Version 2.0.0.0 

*This driver will install on 32-bit Windows XP/7 and 64-bit Windows 7, but can only be used in 32-bit applications. For more information see https://wikipedia.org/wiki/WoW64 

Дата выпуска Версия Описание версии
2012-03-29 2.0.0.0 Added support for 81180B.

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Download.

Как установить

  • Run the downloaded installer

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows XP

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • 81180A, 81180B

Ссылки, относящиеся к этой теме