이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5700/N8700 시리즈 펌웨어

N5700/N8700 시리즈 펌웨어 다운로드는 자체 추출하여 실행하는 방식의 파일로 제공됩니다.

보유하고 있는 제품에 적합한 펌웨어 버전 확인

  • N8700 모델 가운데 일련번호가 US14F0000A보다 높은 제품 – 개정판 B.00.07 사용
  • N5700 모델 가운데 일련번호가 US14F0000A보다 높은 제품 – 개정판 B.00.07 사용
  • N8700 모델 가운데 일련번호가 US14F0000A보다 낮은 제품 – 개정판 A.05.06 사용
  • N5700 모델 가운데 일련번호가 US14F0000A보다 낮은 제품 – 개정판 A.05.06 사용
  • N5700 모델 가운데 LXI 로고가 없는 제품 – 개정판 A.01.08 사용
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-03-30 B.00.08.309 Firmware revision B.00.08.309 contains bug fixes. This revision should only be installed if serial number is greater than US14F0000A prefix on any of N5700/N8700 series power supplies.

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
  3. Unzip the file to access the .upd file.

설치 방법

  • From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
  • It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
2015-08-05 B.00.07 펌웨어 개정판 B.00.07은 N5700/N8700 시리즈 전원 공급기 가운데 일련번호 접두어가 US14F0000A보다 높은 제품에 한해 설치됩니다.

다운로드 방법

  1. 다운로드 버튼을 클릭합니다.
  2. 파일을 컴퓨터에 저장하고 파일이 저장된 디렉터리를 기록합니다. LAN, GPIB 또는 USB 인터페이스를 통해 설치된 펌웨어 업데이트는 .upd 확장자 파일입니다.
  3. .upd 파일에 액세스할 수 있도록 파일의 압축을 풉니다.

설치 방법

  • 유틸리티 디렉터리나 시작 메뉴에서 유틸리티(FWUpdate.exe)를 시작하면 .upd 파일의 위치 팝업이 표시됩니다. 추가 팝업을 따라 설치를 완료합니다. 업데이트가 완료되고 계측기가 재부팅되는 데 몇 초가 소요될 수 있습니다. 업데이트가 완료된 후 유틸리티를 종료합니다.
  • 펌웨어 업데이트 후 계측기를 재교정할 필요가 없습니다.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
2015-08-05 A.05.06 펌웨어 개정판 A.05.06은 N5700/N8700 시리즈 전원 공급기 가운데 일련번호 접두어가 US14F0000A보다 낮은 제품에 한해 설치됩니다.

다운로드 방법

  • 다운로드 버튼을 클릭합니다.
  • N5700/N8700 펌웨어를 선택합니다.
  • 펌웨어 업데이트 파일의 압축을 풀고 압축을 푼 파일을 저장한 위치를 메모합니다.

설치 방법

  • 유틸리티 디렉토리나 시작 메뉴에서 유틸리티(FWUpdate.exe)를 시작하면 .upd 파일의 위치 팝업이 표시됩니다. 추가 팝업을 따라 설치를 완료합니다. 업데이트가 완료되고 계측기가 재부팅되는데 몇 초가 소요될 수 있습니다. 업데이트가 완료된 후 유틸리티를 종료합니다.
  • 펌웨어 업데이트 후 계측기를 재교정할 필요가 없습니다.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N5700 Series DC Power Supplies, N8700 Series DC Power Supplies
2004-08-18 A.01.08 Firmware revision A.01.08 only to be used for with N5700 power supply series without LXI label.


 

다운로드 방법

  • Click the Download button
  • Select the N5700/N8700 Firmware.
  • Unzip the firmware update file, making note of where you store the unzipped file.

설치 방법

  • From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
  • It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • None

지원되는 계측기

  • N5700 Series DC Power Supplies