検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

HP DeskJet 940C printer driver for E5071A

This printer driver is only used for the E5071A with the following serial numbers and for using the HP DeskJet 940C with the E5071A. This driver is not required if the software has already been installed into the E5071A.

E5071A JP1KJ00100 through 248,251,253.

Required E5071A Firmware Revision

Rev.A.01.00 and above

Installation Procedure

Step1. Prepare five floppy disks.
Step2. Label disk with disk number (e.g. disk1, disk2, .. disk5).
Step3. Insert the floppy disk labeled "disk1" into your computer's FDD.
Step3. Click on the "Printer driver [disk1]" listed below.
Step4. Copy the file onto the disk.
Step5. Repeat each file onto each disk.

リリース バージョン 内容
2002-08-19 n/a Printer driver [disk1]

ダウンロード方法

  • Download all of files.

インストール方法

ライセンス

  • ライセンス不要

アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows XP

前提条件

  • See Above

対象測定器

  • E5070A E5071A