Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5813A Networked 5-port USB Hub PC Driver

Click on the .exe files and save it to a directory on your system. Then, from that directory, unzip it and run the setup.exe file. To install follow the prompted on-screen install directions.

Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Дата выпуска Версия Описание версии
2008-01-31 v2.00.0 Save the file to the suggested folder and run setup.exe from that location.

Как загрузить

  • Информация недоступна

Как установить

  • See Readme File

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows XP
  • Windows 2000

Предварительные условия

  • Not Applicable

Поддерживаемые приборы

  • See Above