Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5813A Networked 5-port USB Hub PC Driver

Click on the .exe files and save it to a directory on your system. Then, from that directory, unzip it and run the setup.exe file. To install follow the prompted on-screen install directions.

Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2008-01-31 v2.00.0 Save the file to the suggested folder and run setup.exe from that location.

Como Baixar

  • Informação Não Disponível

Como Instalar

  • See Readme File

Licenciamento

  • Não Requer Licença
Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows XP
  • Windows 2000

Pré-requisitos

  • Not Applicable

Instrumentos Compatíveis

  • See Above