Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5805A USB/4-port RS232 PC Driver

Install the correct file below based on your operating system, either Windows® 2000/XP or Windows 98. By running one of these .exe files you will be saving them to a directory on your system. Then, when you plug in the E5805A to your USB port it will prompt you for the location of the files.

Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Дата выпуска Версия Описание версии
2005-05-26 v2.88 Load the file here and save to the suggested folder. Once the E5805A is plugged in it will prompt you to point to the directory that you saved these files too.

Как загрузить

  • See Above

Как установить

  • Информация недоступна

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 95/98

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • E5805A

Ссылки, относящиеся к этой теме