What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N4010A Wireless Connectivity Test Set - Signal Studio Software
The following options must be installed in an N4010A instrument to support this software:
- Option 102 or Option 103 (WLAN Measurement Capability)
- Option 104 (Fully Flexible ARB)
- Option 204 (Signal Studio License)
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
---|---|---|
2005-10-06 | A.02.09 | Added control of the sample rate to the main screen. Removed the Export feature from the File menu in order to prevent confusion. |
Data de lançamento | Versão |
---|---|
2005-10-06 | A.02.09 |
Version Description |
---|
Added control of the sample rate to the main screen. Removed the Export feature from the File menu in order to prevent confusion. |
Como Baixar
Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
Como Instalar
Licenciamento
- Does Not Require a License
Documentação de suporte
Não há versão de software disponível
SHOW MORE