Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Baseband Studio Installation Software

Note: The Keysight IO Libraries installation program will generate an "IKernel.exe Application Error" at the end of the installation process. The Application Error dialog box will display a message similar to the following: 'The instruction at "0x771c741a" referenced memory at "0x00164780". The memory could not be "read"'. This error can safely be ignored since it occurs after the IO Libraries have been successfully installed. For more information about using Keysight IO Libraries with Windows XP, please refer to the "IO Libraries Readme" file in the Keysight IO Libraries program folder that you can access from the Microsoft Windows Start menu after installation.

Дата выпуска Версия Описание версии
2004-05-13 1.3.0 Includes: Baseband Studio Platform 1.1.2; fading software 1.3.7; streaming software 1.1.11; Windows 2000 PCI card driver 2.0.4; Keysight IO Libraries M.01.01.02; Baseband Studio Platform Help 1.1.2; Microsoft .NET Framework 1.0.3705.

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Как установить

  1. Select the appropriate executable file.
  2. Choose Run.

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • 2000 Service Pack 2
  • 2000 Service Pack 3
  • XP Service Pack 1

Предварительные условия

  • None

Поддерживаемые приборы

  • N5110A, N5115A, N5115B
2003-10-01 1.2.2 Software file available for download...

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

Как установить

  1. Select the appropriate executable file
  2. Choose Run

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • 2000 Service Pack 2
  • 2000 Service Pack 3
  • XP Service Pack 1

Предварительные условия

  • None

Поддерживаемые приборы

  • N5110A, N5115A, N5115B