検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Baseband Studio Installation Software

Note: The Keysight IO Libraries installation program will generate an "IKernel.exe Application Error" at the end of the installation process. The Application Error dialog box will display a message similar to the following: 'The instruction at "0x771c741a" referenced memory at "0x00164780". The memory could not be "read"'. This error can safely be ignored since it occurs after the IO Libraries have been successfully installed. For more information about using Keysight IO Libraries with Windows XP, please refer to the "IO Libraries Readme" file in the Keysight IO Libraries program folder that you can access from the Microsoft Windows Start menu after installation.

リリース バージョン 内容
2004-05-13 1.3.0 このパッケージは、Baseband Studio プラットフォーム (v1.1.2)、フェージング・ソフトウェア (v1.3.7)、ストリーミング・ソフトウエア (v1.1.11)、Windows 2000 PCI カード・ドライバ (v2.0.4)、Keysight IO ライブラリ (vM.01.01.02)、Baseband Studio プラットフォームのヘルプ (v1.1.2)、Microsoft .NET フレームワーク (v1.0.3705) を含んでいます。

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • Select the appropriate executable file. Choose Run.

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • 2000 Service Pack 2
  • 2000 Service Pack 3
  • XP Service Pack 1

前提条件

  • See Above

対象測定器

  • N5110A, N5115A, N5115B
2003-10-01 1.2.2

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • 2000 Service Pack 2
  • 2000 Service Pack 3
  • XP Service Pack 1

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N5110A, N5115A, N5115B