Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Optical Modulation Analyzer Software - Details & Download

Дата выпуска Версия Описание версии
2020-01-31 3.0.4.6 Identifies latest package versions for both N77-C license products and for N7700A licenses.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

Как установить

  1. Run the executable
  2. The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.

Лицензии

  • Требуется лицензия
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2019-08-15 2.3.1.27 Again supports Internet access to packages.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

Как установить

  1. Run the executable

Лицензии

  • Требуется лицензия
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2019-01-28 4.1.22 and 5.6.1 Contains the latest versions of the Keysight OMA Software (depending on available OMA license version)

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Save file OMAPackageManager_2.3.1.17.exe to your PC

Как установить

  1. Execute OMAPackageManager_2.3.1.17.exe
  2. Files will be extracted to your hard drive
  3. Photonics Application Package Manager will start automatically
  4. Verify installation of the items listed as prerequisites below (Package Manager will indicate what prerequisites are missing. Please follow the links below to obtain/install them)
  5. Execute OMAPackageManager_2.3.1.17.exe
  6. Files will be extracted to your hard drive
  7. Photonics Application Package Manager will start automatically
  8. Navigate to the OMA tab and press install for the Keysight OMA Software item
  9. In case of M8290A systems, it is required to also install the M8290A Software

Лицензии

  • Требуется лицензия
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • N4391A, N4392A, M8290A, N4391B, software standalone