Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

E6959A Automotive Ethernet TC8 ECU

Conforming to the OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU test specification, set by the TC8 subcommittee in August 2017, the Keysight E6959A covers the transmitter electrical specifications including the MDI mode conversion loss and Common Mode emission tests. These tests are used for evaluation of the physical layer of a 100BASE-T1 interface on the ECU level.

Aucune version antérieure disponible