Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N9048B PXE EMI Receiver Instrument Software

PLEASE NOTE:

There is no need to recalibrate when new instrument software is installed.

To determine the operating system installed refer to the certificate of authenticity (COA) on the rear panel of the instrument.

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-09-17 A.24.63 Latest Software revision for N9048B

Как загрузить

  • If your receiver is connected to the network, download the software update package directly onto the receiver and run the file.
  • Otherwise, download the package onto your PC and transfer the file to the receiver using a USB storage device.
  • Note: Do not run the instrument software executable file on your personal computer. It must be run on the receiver being updated.

Как установить

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N9048B

Ссылки, относящиеся к этой теме