Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E36100B Series Firmware

The E36100B Series firmware download is provided as a self-extracting executable file. It can be installed over the USB interface

Дата выпуска Версия Описание версии
2017-08-28 1.0.1-1.00 Firmware revision 1.0.1-1.00 for models E36102B, E36103B, E36104B, E36105B, E36106B

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the USB interface is a file with a .dfu extension.
  3. Unzip the file to access the .dfu file.

Как установить

  1. Refer to E36100 Series Firmware Update Instructions
  2. It is not necessary to recalibrate the instrument following a firmware update.
     

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Дополнительное ПО/утилиты

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Firmware Utility

Поддерживаемые приборы

  • E36102B, E36103B, E36104B, E36105B, E36106B