Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Keysight i3070 09.10px Software Patches

This patch should only be installed on i3070 systems or Test Development stations with i3070 09.10p software installed. Please refer to Release Notes for details.

Дата выпуска Версия Описание версии
2018-02-01 09.10pa Keysight i3070 09.10pa Software Patch

Как загрузить

  • Click the "Download" button and save file to local hard drive.

Как установить

  1. Save the Keysighti3070_0910pa.exe file to your hard drive.
  2. Close all open programs.
  3. Double-click Keysighti3070_0910pa.exe
  4. Follow the on-screen instructions for installation.
  5. To validate the at the software was installed correctly:
    • On the Start menu, select Programs > Agilent ICT > Korn Shell
    • In the Korn Shell window, type version and press Enter. The following software revision should be displayed: Keysight i3070 09.10pa 0717 WN.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • E990xE/EL, E9988E/EL