Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

BT2152A/B Self-Discharge Analyzer Firmware

BT2152A/B Self-Discharge Analyzer Firmware

BT2152A/B Self-Discharge Analyzer Firmware

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-06-19 A.04.76 Adds support for BT2152B, in situ resistance calibration, median-based analysis, and other enhancements and fixes

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
  3. Unzip the file to access the .upd file.

Как установить

  • From the utility directory or Start menu, start the utility FWUpdate.exe (a link to this utility can be found directly below). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility. It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update; however, the instrument may need to be re-secured if it was unsecured to perform the update.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Дополнительное ПО/утилиты

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • BT2152A, BT2152B