Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9260A software package including IO library, IVI and LabVIEW driver, Soft Front Panel and help file

IVI driver enable the programming with multiple development tools. LabVIEW driver allows M9260A works under LabVIEW. Soft Front Panel provides audio measurements and module verification.

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-12-20 1.2.3.0 M9260A Driver, Version 1.2.3.0 contains added “MinimizeSFPOnStart” feature for Soft Front Panel (SFP)

Как загрузить

  • Click the Download button.

Как установить

  • The M9260A software consists of the following:
  1. Keysight IO Libraries Suite (IOLS), which includes the Keysight Connection Expert.

  2. Soft Front Panel (SFP), devices drivers (IVI-C, IVI-COM, LabVIEW G), and related user documentation for the M9260A.
     

  • Every PXIe module comes with its own devices drivers.
     

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  1. Download and launch the M9260A software installer. 
  2. Follow the installer prompts to install all software and documentation for the M9260A PXIe Audio Analyzer. 
  3. Once installation is complete, power down the PC and PXI chassis.
     

Поддерживаемые приборы

  • M9260A PXIe Audio Analyzer