这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight x1149 边界扫描分析仪 1.5.0.0 软件版本

利用 Keysight x1149 边界扫描分析仪 1.5.0.0 软件版本保持最新测量能力

x1149 边界扫描分析仪 1.5.0.0 软件版本提供下列新功能和增强,能够确保在产品生命周期的各个阶段(从印刷电路板(PCB)前期版图设计、原型构建、新产品推出(NPI)到生产运行)成功进行边界扫描测试。

x1149 上新的网络许可功能

开发和生产许可证保存在一台服务器中,公司网络中的任意指定用户都可以对其进行访问。这将使您能够更好地管理和使用 x1149 许可证,从而降低 x1149 实施的成本。

新功能和增强

1. 在印刷电路板前期版图设计阶段使用的可测性设计(DFT)分析仪能够自动分析边界扫描链、一致性引脚、TCK、TMS 和 TRST 扇出,以及 1149.6 连通性。当测试开发工程师手动审查原理图,查找边界扫描实施问题时,DFT 工具将帮助他们节省好几天的时间。

2. HTML 和 XML 格式的测试覆盖分析报告经过优化,能够以清晰的覆盖分类突出显示连接类型。这为测试开发工程师提供了关于边界扫描覆盖范围的清晰且详细的概述。

3. 测试点减少(TPR)报告能够在印刷电路板(PCB)版图设计前生成,用于制定测试点布置策略。这可以帮助开发人员在设计阶段的早期就规划清晰的测试策略。

4. 系统能够以 STAPL 格式导出 x1149 测试,以便在其它测试系统(如功能测试系统)中执行。这确保了在单一测试系统中同时实现结构和功能覆盖。

5. 对插入源语言的增强让您可以实施边界扫描器件内置自检,并支持不一致的 1149.1 和 1149.6 边界扫描器件以增加测试覆盖。

 

注:Keysight x1149 1.5.0.0 软件版本包含总共 72 项新功能和增强,支持对印刷电路板组件进行更好的边界扫描测试。

发布日期 版本 版本说明
2017-08-16 1.6.0.0 Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer 1.6.0.0 software release.

The x1149 Boundary Scan Analyzer 1.6.0.0 software release provides the following enhancements and new features to ensure the success of boundary scan testing at all levels of the product life cycle from pre-PCB layout, proto build, NPI, to production run.

  • Pin Constraints feature improves test coverage by allowing users to change boundary scan bidirectional pin to driver only or receiver only to match the actual silicon pin configuration.
  • Auto-configuration of Scan Path Linker shortens development time and improves user experience by allowing users to configure the Scan Path Linker in an interactive graphical environment, and generates the instructions automatically.
  • Insert Source Language (ISL) 2.0 allows more flexibility in custom test by supporting two new commands, namely ABSINST and ABSDATA.
     

如何下载

  • Click on the download and follow the instructions

如何安装

  • 1. Double click on the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the installation to continue.
    3. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    4. Install the IO Library (IOLibSuite_17_1_19313.exe) for firmware upgrade and Keysight Instrument/Power supply integration.
     

颁发许可证

  • 要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N1125, N1127A
2016-11-30 1.5.0.0 Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer 1.5.0.0 Software Release

The x1149 Boundary Scan Analyzer 1.5.0.0 software release provides exciting new features and enhancements to ensure the success of boundary scan testing
at all levels of the product life cycle from pre-printed circuit board (PCB) layout, proto build, new product introduction (NPI), to production run.
 

  

如何下载

  • Click on the download and follow the instructions

如何安装

  • 1. Double click on the installer (Keysightx1149_1500.exe).
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the installation to continue.
    3. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    4. Install the IO Library (IOLibSuite_17_1_19313.exe) for firmware upgrade and Keysight Instrument/Power supply integration.
     

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N1125, N1127A