Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

SystemVue 2015.01 RADAR Baseband Verification Library Add-on

Дата выпуска Версия Описание версии
2016-05-30 2015.01 The SystemVue 2015.01 RADAR Baseband Verification Library Add-on adds models, examples & documentation for PDW support, TOA estimation, etc. and also key performance issues.

Как загрузить

Как установить

  1. The RADAR Baseband Verification Library is an Add-on to the SystemVue 2015.01 release. Please refer to the Prerequisites section.
  2. Copy the downloaded “SystemVue_2015_01_Radar_Offcycle.exe" to your local machine.
  3. Double-click the executable (.exe) to open the installation wizard and follow the wizard instructions to complete the installation.

Лицензии

  • Требуется лицензия

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 (64-bit)
  • Windows 8 (64-bit)

Предварительные условия

  • Note: The RADAR Baseband Verification Library Add-on is only supported on 64-bit systems. You must first install the Base version of Shipped SystemVue 2015.01 64-bit before you install the SystemVue 2015.01 RADAR Baseband Verification Library.