Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N8973B NFA Noise Figure Analyzer Instrument Software

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-08-12 A.24.56 Downloadable installation file of the latest software version.

Как загрузить

  • If your analyzer is connected to the network, download the software update package directly onto the analyzer and run the file.
  • Otherwise, download the package onto your PC and transfer the file to the anlayzer using a USB storage device.
  • Note: Do not run the instrument software executable file on your personal computer. It must run on the anlayzer that is being updated.

Как установить

Лицензии

Сопроводительная документация