キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-12-09 01.00.0003 The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software is used to configure the hardware settings of the low speed fixture.
リリース バージョン
2015-12-09 01.00.0003
Version Description
The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software is used to configure the hardware settings of the low speed fixture.

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your Infiniium oscilloscope or personal computer.

インストール方法

  • The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software should be installed on the Infiniium oscilloscope or personal computer that will be used to configure the hardware settings of the N7016A low speed fixture.

  • To install the software, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista

前提知識

  • Microsoft .NET 4.5.2 software

対象測定器

  • N7016A Low Speed Fixture
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE