Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller Software

Date de mise en circulation Version Description de la version
2015-12-09 01.00.0003 The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software is used to configure the hardware settings of the low speed fixture.

Comment télécharger

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your Infiniium oscilloscope or personal computer.

Comment installer

  • The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software should be installed on the Infiniium oscilloscope or personal computer that will be used to configure the hardware settings of the N7016A low speed fixture.
  • To install the software, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

Autorisation d'exploitation

  • Ne requiert aucune licence

Document d'appui

Téléchargez

S'installe sur:

PC / Instrument

Système d'exploitation

  • Windows 7
  • Windows Vista

Préalables

  • Microsoft .NET 4.5.2 software

Instruments appuyés

  • N7016A Low Speed Fixture