検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Edge GSM - X-Series Signal Analyzers IVI and MATLAB Instrument Drivers

Not the driver you were looking for? See all Signal Analyzer drivers at:
https://www.keysight.com/find/sa-ivi

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1

リリース バージョン 内容
2015-11-20 1.1.1.0 Modified the implementation logic of the Initialize method for M9420A and M9290A modules, in case of PXI address, it check for module name and then take the correct installation path of LaunchModularSA.exe path based on the module name.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料