Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E6607x EXT Wireless Communications Test Set IVI and MATLAB Instrument Drivers

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

This driver download installs the IVI-C, IVI-COM, and MATLAB driver components.

Keysight IVI drivers also require that Keysight IO Libraries Suite be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

Current Version Details
Version 1.1.2.0
Models Supported E6607A, E6607B, E6607C
Driver Types and Version IVI-C (32-bit/64-bit)
IVI-COM (32-bit/64-bit)
MATLAB (32-bit)
IVI Classes Supported IviDriver 1.0
Minimum IVI Shared Components Version  2.2.1.0 
Дата выпуска Версия Описание версии
2013-11-21 1.1.2.0 Added support for E6607C which includes the MultiportAdapter and System2 interfaces and the MultiportAdapterCorrection repeated capability.

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Как установить

  • Run the downloaded installer.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • E6607A, E6607B, E6607C

Ссылки, относящиеся к этой теме