이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

고급 파워 시스템 N6900 & N7900 펌웨어

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2015-10-20 A.01.16 서명된 Java 애플릿과 버그 픽스 포함

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
  3. Unzip the file to access the .upd file.

설치 방법

  • 유틸리티 디렉터리나 시작 메뉴에서 유틸리티(FWUpdate.exe)를 시작합니다. .upd 파일의 위치 팝업이 표시됩니다. 추가 팝업을 따라 설치를 완료합니다. 업데이트가 완료되고 계측기가 재부팅되는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다. 업데이트가 완료된 후 유틸리티를 종료합니다.
    펌웨어 업데이트 후, 계측기를 재교정할 필요 없습니다. 단, 업데이트를 수행하기 위해 보안 기능을 해제했을 경우 보안 기능을 다시 활성화해야 합니다.
     

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 나열된 계측기 중 하나가 있어야 합니다.

지원되는 계측기

  • N6950A, N6951A, N6952A, N6953A, N6954A, N6970A, N6971A, N6972A, N6973A, N6974A, N6976A, N6977A, N7950A, N7951A, N7952A, N7953A, N7954A, N7970A, N7972A, N7973A, N7974A, N7976A, N7977A
2014-03-16 A.01.13 Version A.01.13 adds support for the 14585A software on the APS N7900 models.

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
  3. Unzip the file to access the .upd file.
     

설치 방법

  • From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
    It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update; however, the instrument may need to be re-secured if it was unsecured to perform the update.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • Own one of the instruments listed below

지원되는 계측기

  • N6950A, N6951A, N6952A, N6953A, N6954A, N6970A, N6971A, N6972A, N6973A, N6974A, N6976A, N6977A, N7950A, N7951A, N7952A, N7953A, N7954A, N7970A, N7972A, N7973A, N7974A, N7976A, N7977A