Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer Instrument Drivers

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0

LabVIEW driver version: 2.0.1

Version Description:

  • New M9214A FPGA bits with fix for ADC dither support in C03 rev boards.
  • Updates to prevent Apogee hang when doing 32 bit packing acquisitions.
  • Update M9214A FPGA.
  • Added input extension for setting digitizer sample size. Previously was fixed at 64 bits. User now able to select 32 bits.
     
Дата выпуска Версия Описание версии
2018-08-17 2.1.250.3 See description above

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Как установить

  • Run the downloaded installer.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M9391A, M9214A, M9301A, M9350A

Ссылки, относящиеся к этой теме