Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

EasyEXPERT group+ software (for B150x mainframe)

New Features, Resolved Issues and Revision History:
See ReleaseNotes_SW.txt and ReleaseNotes_FW.txt files.

License Requirement:
For the EasyEXPERT version A.05.50 or later, "SWS" licenses is required.

NOTE: Even though the "Licensing" section in the below "Previous Versions" tab states that the license is required, EasyEXPERT version A.05.0 or earlier does not need the license. So you can download, install, and use the version A.05.0 or earlier without the license.

NOTE:
Remote Control Interface is not supported on B150xA mainframe running on Windows XP.

From the version 6.2.1927.7790, the Operating system must be Windows 7 or Windows 10 and Windows XP SP2/SP3 are not supported.

EasyEXPERT group+ for B150x; 6.2.1927.7790

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-07-18 6.2.1927.7790 6.2.1927.7790

Как загрузить

  • Click the Download button.

Как установить

Лицензии

  • Требуется лицензия

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • B1500A,B1505A,B1506A