Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

WLAN - X-Series Signal Analyzers IVI and MATLAB Instrument Drivers

Not the driver you were looking for? See all Signal Analyzer drivers at:
https://www.keysight.com/find/sa-ivi

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0

Дата выпуска Версия Описание версии
2015-11-20 1.1.2.0 Modified the implementation logic of the Initialize method for M9420A and M9290A modules, in case of PXI address, it check for module name and then take the correct installation path of LaunchModularSA.exe path based on the module name.

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.
     

Как установить

  • Run the downloaded installer.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация