这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Offline Command Expert Command Sets

Contains all current Command Expert Command Sets for use when the PC using Command Expert doesn't have access to the Command Expert Server (i.e. no internet access).

发布日期 版本 版本说明
2018-04-03 2018.04.03 Latest Command Sets as of April 3, 2018. See readme for latest updates.

如何下载

  • Click the download button

如何安装

  1. Unzip the .zip file to an empty directory
  2. Follow the instructions in readme.htm

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

支持的仪器

  • See readme for list of supported instruments.