Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9322C Spectrum Analyzer Firmware

Warning

Do not perform the firmware upgrade with an encrypted USB memory stick, which may cause unrecoverable hardware failure of the instrument.

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2017-06-28 A.06.27 The latest N9322C firmware revision

Como Baixar

  1. Click the Download button
  2. Save file to PC.

Como Instalar

  1. Extract files to the root directory of a USB stick. You will see a folder named N932xData with file N932XUPGRADE.PAC.
  2. Plug the USB disk in the USB connector on the top panel.
  3. Press [System] > {More} > {Service} > {Upgrade Firmware}, press [Enter] to upgrade the firmware. This procedure lasts about 10-15 mintues. Please keep power on and the USB disk connected. If the sceen is turned off, do not press power switch in 30 minutes.
  4. Unplug the USB disk and restart the unit when message

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Download

Instale em:

Instrument

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis

  • N9322C