Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9703A Hardware Extension Software for 89600 VSA

This hardware extension software operates as an interface between the M9703A AXIe Digitizer and the 89600 VSA Software, allowing the M9703A to be used as the measurement hardware (ADC).

Дата выпуска Версия Описание версии
2016-12-01 1.14.319.1 Bug fixes. Improve support of segmented acquisitions

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Run the executable file

Как установить

  1. Run the executable file
  2. Follow on-screen instructions
     

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • 89600 VSA Software 22.0 or newer
  • Keysight MD1 1.14.11 or newer

Поддерживаемые приборы

  • M9703A

Ссылки, относящиеся к этой теме