N7624B Signal Studio Software for LTE / LTE-Advanced / LTE-Advanced Pro FDD
* Real-time versions are not compatible with the N5182A MXG signal generator.
Дата выпуска | Версия | Описание версии |
---|---|---|
2017-07-26 | 16.2.3.0 | Added additional support for LTE-A Pro features | See release notes for more enhancements and issues resolved. |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |
||
2017-03-03 | 16.0.2.2 | Added .setx file export to VSA, Added support for LTE-A Pro plus other enhancements | See "release notes" for more enhancement and issues resolved... |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |
||
2016-08-15 | 15.0.3.2 | Fixed the issue where power offset and frequency offset could not be adjusted with imported waveform in MSR | See "release notes" section of the webhelp link for details. |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |
||
2016-03-18 | 15.0.2.1 | See "release notes" section of the webhelp link for details. |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |
||
2016-03-01 | 15.0.2.0 | See "release notes" section of the webhelp link for details. |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |
||
2015-09-28 | 14.5.1.1 | Added direct-connectivity support for the E6640A EXM Wireless Test Set, EXF Wireless Test, M9420A VXT PXIe Vector Transceiver | See "release notes" section of the webhelp link for details. |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |
||
2015-05-29 | 14.0.5.0 | X-Series minimum firmware B.01.51 | Simulate up to 100 UEs in a bandwidth for BTS load and Stress tests | See "release notes" section of the webhelp link for details. |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |
||
2013-07-25 | 11.5.0.1 | Arb and real-time version 11.5.0.1 | X-Series minimum firmware B.01.20 | The last version to support legacy carriers including Basic/Advanced 2010-12 Carriers and the earlier ones | See “release notes” section of the webhelp link for details. |
Как загрузить
Как установить
Лицензии
Сопроводительная документацияДополнительное ПО/утилиты
Загрузить
Устанавливается на: PC Операционная система
Предварительные условия
Поддерживаемые приборыСсылки, относящиеся к этой теме |