Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N7624B Signal Studio Software for LTE / LTE-Advanced / LTE-Advanced Pro FDD

 * Real-time versions are not compatible with the N5182A MXG signal generator.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2017-12-15 17.0.4.0 Added support for the following LTE-A Pro features (ARB) | Added sample settings for eMTC and NB-IoT signal generation | See "release notes" section of the webhelp link for additional details.
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

Ссылки, относящиеся к этой теме