Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

LTE FDD - X-Series Signal Analyzers IVI and MATLAB Instrument Drivers

Not the driver you were looking for? See all Signal Analyzer drivers at:
https://www.keysight.com/find/sa-ivi

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Дата выпуска Версия Описание версии
2016-07-02 1.1.4.0 LTE-A, CEVM and Transmit On/Off Power measurement support added. Added support for: N9000A, N9000B, N9010B, N9020B, N9030B,N9040B, M9290A, M9420A, M9421A, SPN9026A, SPN9003A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0

IVI Generation: IVI-2014

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

Как установить

  • Run the downloaded installer

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • N9000A, N9010A, N9020A, N9030A, N9000B, N9010B, N9020B, N9030B, N9040B, M9290A, M9420A, M9421A, SPN9026A, SPN9003A

Ссылки, относящиеся к этой теме

2015-12-05 1.0.10.0 Added index 13 to 17 to the SEM measurement.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0

IVI Generation: IVI-2014

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

Как установить

  • Run the downloaded installer

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

2015-01-16 1.0.9.0 See description below.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0

IVI Generation: IVI-2014

Version Description:

  • Updated help file
  • Added IVI-2014 Compliance
  • Rebranded as Keysight Technologies
  • Bug Fix: Previous versions of this driver contained COM GUID's that conflicted with the AgilentSAn IVI driver. If both drivers were installed, the drivers could become unusable. This issue has been fixed by replacing the conflicting COM GUID's in this driver.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

Как установить

  • Run the downloaded installer

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

2012-07-02 1.0.7.0 This instrument driver provides access to the functionality of N9010A, N9020A, N9030A through a COM server or ANSI C API which also complies with the IVI specifications. Updated February 20, 2013 with digitally signed downloads.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

Как установить

  • Run the downloaded installer

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация